This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:是否有任何支持 yolov7、yolov9 或 yolov11 的计划?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1594125/am62a7-q1-are-there-any-plans-to-support-yolov7-yolov9-or-yolov11

器件型号: AM62A7-Q1

edgeaiyolov5 运行良好。 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-yolov5

是否有计划支持 yolov7、yolov9 或 yolov11?

或者、如果已提供支持、您能否详细说明如何申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问得好。 有部分支持这些不同的 Yolo 变体,但我们目前没有计划分叉或支持这些变体的上游变体,如 v7, v9, 11,像我们为 yolov5 所做的。 有一些方面的许可证限制对一些这些超透析模型 repos。  

    您可以在我们的文档[1]中看到我们支持的加速 SSD 头的对象检测“eta-architectors"-“- 这用于加速后处理头、以便将 NMS 和过滤器应用到静态大小的边界框候选项集

    yolov7 和 v8 包含在受支持的元体系结构中,但我正在跟进 v9 和 v11

    请参阅[1]中的文档、了解如何使用这些类型的物体检测模型--如果我可以进一步澄清、请告诉我。  

    BR、
    Reese

    [1] https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/tidl_fsg_od_meta_arch.md