This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:无法从 TI 网站下载 CCSTUDIO-Academy

Guru**** 3006710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1596599/lp-mspm0g3507-unable-to-download-ccstudio-academy-from-ti-website

器件型号: LP-MSPM0G3507

您好:
我正在尝试从官方 TI 页面下载 CCSTUDIO-Academy 的最新版本 (v1.00.00.00):
www.ti.com/.../1.00.00.00

但是、我面临的问题如下:

  • 点击时、“下载“按钮不会显示或没有响应
  • 我已使用我的 TI 账户登录
  • 已尝试多个浏览器 (Chrome、Edge)、但未成功

问题:

  • 什么原因可能导致下载链接处于非活动状态?
  • 是否有替代方法可以访问 CCSTUDIO-Academy 内容(例如 dev.ti.com)?)

系统信息:

  • 操作系统: Windows 11.
  • 浏览器:最新的 Chrome 和 Edge

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akazawa-San,

    www.ti.com/.../quote]

    1.00.00.00 是非常旧的版本。 此链接对我来说不是很好。 我会通知拥有此链接的人。

    请使用 Code Composer Studio 产品页面上的链接:

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    它将打开一个可访问最新版本学院的页面。 如果您希望、可以从那里下载:

    请注意、学院目前只是一个文档集合。 大多数人只是在不下载的情况下在线查看它。

    谢谢您、

    Ki

    [/报价]