This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM64X-ADVANCE-SW:如何禁用 CIO?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1596646/am64x-advance-sw-how-to-disable-cio

器件型号:AM64X-ADVANCE-SW

您好:
我使用 CCS 版本 20.3.1.5__1.9.1 并根据示例 hello_world_am64x-sk_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 运行应用程序

调试日志会同时在 CIO 和 UART0 上输出

我已取消选中“Enable CIO function use(要求设置断点)“和“
在项目属性/调试中启用半主机(需要在 SVC_Handler 中设置断点)“,但 CIO 仍处于活动状态,并减慢应用程序的执行速度

如何禁用 CIO 以使其仅在 UART 上具有调试日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    请取消选中从应用程序的 example.syscfg 文件中启用 CCS 日志的选项。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Tushar。 它现在工作正常。

    此致