This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:我尝试在 TMS320C6713 上将旧应用程序移至更高版本

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1598908/tms320c6713b-i-am-trying-to-move-a-legacy-application-to-a-later-version-on-a-tms320c6713

器件型号: TMS320C6713B

现有产品基于 Code Composer 5.2 构建。 我现在正在尝试输入以更新到 12.7...

当我尝试构建时、会得到:

编译器版本 8.3.2 不支持该工程的器件:(我是否应该使用其他版本的代码编写器?)
-请参阅“Help > Install New Software“并选择“Code Generation Tools Updates“以检查是否可以通过 CCS 更新获得所需的编译器。
-访问 CCS App Center 获取最新的编译器支持。
-或者下载并安装所需的编译器[http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads],然后通过“Preferences > CCS > Build > Compilers“在 CCS 上注册。
构建已停止...

上述 TTH 地址不再存在。  进入 Install new software(安装新软件)时、没有链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请注意、这是一个非常旧的器件。 根据产品页面、我们无法为此器件提供硬件或软件设计支持(实际上,我们需要更新该横幅,显示“无设计支持“、而不是“有限的设计支持“)
    https://www.ti.com/product/TMS320C6713B 

    请注意、较旧的 Code Composer 与较新的 Code Composer Studio 不同。 此类旧器件未在较新版本的 Code Composer Studio 上进行测试。 如果您的产品基于 Code Composer 5.2 构建、我会建议坚持使用 Code Composer 5.2(或者,如果您使用 TI 的软件版本、我们在其中记录了使用了什么版本的 Code Composer 来验证该软件、我会继续使用该版本的 Code Composer)。

    请注意、此器件在产品页面中列为“正在供货“、因此我们将长时间继续生产此器件。 回答设计问题的能力与我们在工厂生产器件的能力不同。 有关 C6713 产品寿命的更多信息、请访问 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    如果您要创建新的设计、并希望能够从 TI 获得设计支持、则需要查看新的器件、以便我们能够为您提供帮助。 如果您有兴趣为您的新设计评估新处理器、可以联系我们营销团队的成员进行讨论。

    此致、

    Nick