This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS20.4 是否支持_dual_headers?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1605083/ccstudio-theia-does-ccs20-4-support-_dual_headers

部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

使用 CCS20.4 打开 CCS12.8.1F28377D 工程时、遇到以下错误:

在项目“PSFBctrl":“:#148:声明与“volatile unsigned int IFR“不兼容(声明位于“D:/_MyApp/TI/C2000Ware_5_00_00_00/device_support/f2837xd/headers/include/F2837xD/device.h“的第 72 行)

[第 61 行第 1 栏]

在项目“PSFBctrl":“:#148:声明与“volatile unsigned int IER“不兼容(声明位于“D:/_MyApp/TI/C2000Ware_5_00_00_00/device_support/f2837xd/headers/include/F2837xD/device.h“的第 73 行)

[第 68 行、第 1 列] F2837xD_device.h 是 bitfield 头文件、而 cpu.h 是 driverlib 头文件。 CCS20.4 是否支持_dual_headers? 如何解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:我使用的是 C2000Ware 5.00