This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:如何在 GUI 环境中配置 SYS/BIOS

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607209/ccstudio-theia-how-to-configure-sys-bios-in-a-gui-environment

部件号:CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843AOPAWR1843AOPEVM

你(们)好

我想在 GUI 环境中配置 SYS/BIOS。 我知道 CCS Eclipse 可以通过 XGCONF 在 GUI 环境中配置 SYS/BIOS。

 

我的问题:
当我打开 mmw_mss.cfg 文件时、它以代码格式显示。 我右键单击并选中“Open With...(打开方式...)“ 但在 GUI 环境中不显示。

 

我的开发环境如下:

 

-目标 MCU:AWR1843AOP
-目标板: AWR1843AOPEVM
-项目:从雷达工具箱导入,开箱即用演示
 (radar_toolbox_3_30_00_06\source\ti\examples\radar\toolbox\xwr1843 Out_Of_Box_Demo src)
- IDE:CCS-THEIA(版本:20.4.0.13__1.10.0)

 

问题:

  1. 是否可以在 CCS-THEIA 的 GUI 环境中配置 SYS/BIOS?
  2. 如果是、请就如何做到这一点提供指导。

 

KakaoTalk_20260113_101538629.png

右键点击*。cfg 文件、然后点击“Open With...“ 然后是系统编辑器、没有任何反应。

 

KakaoTalk_20260113_101522772.png

System Configuration(系统配置)屏幕上不显示 SYS/BIOS 菜单。

 

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以在 CCS-THEIA 的 GUI 环境中配置 SYS/BIOS?

    不,这是不可能的。 SYS/BIOS 已在支持方面被弃用、并且没有在 CCS Theia 中进行配置的图形选项。

    最后一次可以在 CCS 12.x 中执行该操作

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS-THEIA 中是否有任何其他允许 GUI 配置的操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 开箱即用。 可能有 您可以尝试搜索的扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我不明白为什么不支持 GUI 配置。 很不方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能会添加对其他 RTOS(如 FreeRTOS)的更多图形支持。 但是、没有计划添加对 SYS/BIOS 的任何其他支持。