This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:配置报告

Guru**** 2953560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607509/codecomposer-configuration-report

部件号: CODECOMPOSER

尊敬的 TI — 团队:

是否可以通过 Theia 在 pdf 等文件中生成配置报告? 我知道立方体 mx 具有这一特性。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您要在这样的报告中查找什么类型的信息?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    这种情况。

    -说明(项目,MCU,核心信息)

    -引脚排列配置

    -引脚配置

    -时钟树配置

    -软件项目(项目设置,代码生成设置,高级设置 — 生成的函数调用)

    -功耗计算器报告 ( MCU 选择,参数选择,电池选择,序列,结果, 图表)

    -外设和中间件配置 (ADC、计时器、UART、...)

    -系统配置 (GPIO、DMA、NVIC、...)

    -系统视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 无法生成这样全面的报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 TI 可能已在 Systool 中实施了该功能... 无论如何,谢谢。