This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:传统 Code Composer v3.x 与 SPI510/SPI515 并行端口和 USB 端口的兼容性

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607793/codecomposer-legacy-code-composer-v3-x-compatibility-with-spi510-spi515-parallel-port-and-usb-port

部件号: CODECOMPOSER

您好、

我们正在进行与 TMS320C44 相关的淘汰重新设计、我们需要对其执行很少的测试。

旧的测试设置具有 PCI FLEXDS 控制器板、我们无法再找到该板用于采购。

我们发现了一些用于 Spectrum Digital 的仿真器:

SPI515 JTAG 仿真器:P/N:701515

SPI525 JTAG 仿真器:P/N:701761

SPI510 PP PLUS JTAG:P/N:701014

我的查询是:

  1. 以上所有模拟器 (SPI515/525/510) 将在 XP 32 位系统上受 Code Composer 4(旧版)支持。
  2. 对于 TMS320C44、CC 4 XP-32 位支持 XDS510 USB 的任何确认。
  3. 如果支持 SPI510/515/525、那么我是否需要从 CC v4 单独的驱动程序或内置的驱动程序就足够了。

 

谢谢

Nishant

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishant、

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccv4_installation_guide.html

    基于以上,以下是您的最佳选择:

    [引述 userid=“680696" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607793/codecomposer-legacy-code-composer-v3-x-compatibility-with-spi510-spi515-parallel-port-and-usb-port ]SPI510 PP PLUS JTAG:P/N:701014

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您的答复。

    您提供的链接有助于回答我的许多疑问、但以下几个问题除外:

     1.我是否可以将带 CC v4 的 TMS320C44 的频谱数字 SPI515 用于该设备?  可用的 SPI515 很少。 (如果 SPI515 也支持、则该器件可替代 XDS510 PP。)

    2. 链接讨论了许可证。 那么什么类型的许可证呢? 是否用于安装? 或仅少数增强功能需要许可证。 如果需要、如何获取新许可证?  

    谢谢

    Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“680696" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607793/codecomposer-legacy-code-composer-v3-x-compatibility-with-spi510-spi515-parallel-port-and-usb-port/6196784  1.我是否可以将带 CC v4 的 TMS320C44 的频谱数字 SPI515 用于该设备?  可用的 SPI515 很少。 (如果 SPI515 也支持、则它可以作为 XDS510 PP 的替代器件。)

    这是可能的。 我对此仿真器没有任何使用经验。 您可以尝试使用该仿真器在 Code Composer 中为器件创建配置。

    [引述 userid=“680696" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607793/codecomposer-legacy-code-composer-v3-x-compatibility-with-spi510-spi515-parallel-port-and-usb-port/6196784。]2. 该 链接讨论了许可证。 那么什么类型的许可证呢? 是否用于安装? 或仅少数增强功能需要许可证。 如果需要、如何获取新许可证?  [/报价]

    使用该产品需要许可证。 它不在我们针对当前 CCS 版本提供的免费许可证范围内。 必须购买特定的许可证。

    您提到:

    我们正在进行与 TMS320C44 相关的过时重新设计、我们需要对其执行少量测试。

    听起来您正在使用旧版设计并使用现有的旧版工程。 您组织是否曾经安装过 Code Composer v4?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    我已启动内部检查(在我的组织内)何时购买了许可证? 但我认为这是很难获得快速的信息,因为它是相当老的东西。

    是的、它适用于旧工程。

    是否有办法购买新许可证?

    谢谢

    Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我进行私人 E2E 讨论、以便进一步讨论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已通过私人 E2E 消息得到解决