This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:适用于 Processor SDK RTOS J7200 的 CCS 20.04 以及 Ubuntu 24.04 上的版本 11.01?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607524/dra821u-q1-ccs-20-04-for-processor-sdk-rtos-j7200-v-11-01-on-ubuntu-24-04

器件型号: DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA821AM62L

团队、
此帖子还与以下内容相关:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1607516/dra821u-q1-use-processor-sdk-rtos-j7200-v11-01-with-ccs-20-4-on-ubuntu-24-04-lts

我们的版本说明确实确认 CCS 20.04 支持 Ubuntu 24.04:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/CCS_20_4_0/exports/CCS_20.4.0_ReleaseNote.htm

SDK RTOS J7200 v 11.01 和 CCS 20.04 均已安装在 Ubuntu 24.04 LTS 上。
CCS 20.4 似乎可以启动/启动、但在通过 CCS 搜索 DRA821 内容时、似乎未显示 PDK 示例或软件包。

-为了让 CCS 识别 Processor SDK RTOS J7200 v 11.01、有什么特别的事情要做吗?

-CCS Academy 培训似乎还没有关于 Processor RTOS SDK 的任何部分:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

是否有任何指向开始为 AM6x/TDA4x/DRA8x 使用 CCS 20 的指针?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    提及识别 SDK 时、我认为您指的是能够在 Resource Explorer 中看到 SDK、或者当您选择创建新工程时能够浏览其示例。  J7200 Processor SDK RTOS 没有支持这些功能所需的元数据。  例如、AM62L FreeRTOS SDK 包含此类内容、您可以利用 Resource Explorer、Wizard...

    对于 J7200、可使用“Import project“导入 SDK 中的任何示例 CCS 工程。  从根本上说、基于 Eclipse 和 Theia 的 CCS 版本之间的 J7200 和 CCS 入门指南是相同的、因此、如果 Jacinto 团队有关于旧版本的说明、您可以按照这些说明操作、然后利用 CCS Academy 了解有关 CCS 的一般变化。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我使用的是 Ubuntu 24.04 和 CCS 20.4.0。 下载 J7200 Processor SDK RTOS ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-11_01_00_02 并在 CCS 中选择“Import project“后、我可以看到列出的两个示例工程 (ethfw_client_am62px-sk_mcu-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/ethfw_server_am62px-sk_w-clang)、但在导入 r5fss-arm_clang 时无法成功、但却尝试将其导入 r5fss0-arm_clang 文件 lang 文件 lang 文件 lang 文件 t0、 项目的名称更多地指的是 am62 的一个示例项目。

    是否有一个可下载的 RTOS 示例工程(针对 CCS 预配置)可以导入该工程以启动并运行 J7200 板?

    如果是、您能否提供直接链接或步骤将其导入到 Ubuntu 24.04 上的 CCS 20.4.0 中?

    此外、我是否应该将任何已知权变措施或额外的元数据文件添加到 J7200 SDK 中以便使示例完全导入?

    是否更容易在没有 CCS 的情况下开始使用 make?

    环境:

    • 操作系统: Ubuntu 14.0
    • CCS:20.4.0
    • SDK:J7200 Processor SDK RTOS

    感谢你的帮助。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我需要将这个问题推迟到 J7200 软件团队进行讨论。  我会将它们放进来。

    对于此平台、它可能更容易使用 Make。  我浏览了 SDK 文档、找到了一个指向此演示的链接、该链接似乎指示使用了 make。   https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/11_01_00_02/exports/docs/pdk_j7200_11_01_00_17/docs/trainings/PDK_Getting_Started.pdf

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    从没有 CCS 开始并使用 make 更容易吗?

    是的、这是推荐的方法。 TDA4 RTOS SDK 不会为示例创建 CCS 工程、并且旨在使用命令行进行构建。 TDA4 SoC 具有无数可在各种级别构建的固件、旨在与引导加载程序配合使用。

    可以使用“No-Boot"方法“方法使用 CCS 引导一些简单的单元级固件示例、但在其他情况下、仅使用 CCS 进行调试(仅限于使用“Load Symbols“进行调试)。

    请参阅  7、 RTOS SDK J7200 部分的 CCS 设置。

    [报价 userid=“679211" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1607524/dra821u-q1-ccs-20-04-for-processor-sdk-rtos-j7200-v-11-01-on-ubuntu-24-04/6203158

    环境:

    • 操作系统: Ubuntu 14.0
    • CCS:20.4.0
    [/报价]

    TDA4 11.x SDK 已使用 Ubuntu 22.04 进行验证、并且 TI 不会使用任何较新的 Ubuntu 版本验证整个 SDK。 TI SDK 遵循 Ubuntu LTS 版本、大约每 4 年升级一次。

      如果使用 TDA4 SDK、我建议您保留 12.x 流 (CCS 12.8-1) 中的最新 CCS。 请参阅常见问题解答【常见问题解答】TDA4VM:TDAx 器件是否支持 CCS 20.x 或 Theia?

    此致

    Suman