This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS Theia 中包含浏览器

Guru**** 2956170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1617548/codecomposer-include-browser-in-ccs-theia

部件号: CODECOMPOSER

在 CCS Eclipse 中、我有“Include Browser“视图、在其中可以看到文件包含的内容以及谁包含此文件。

(FILE = C 源文件)

示例:

image.png

我在 CCS Theia 中找不到类似的工具。

我找到了扩展“包含树“、但它需要一个 gcc 或 clang 编译器+、然后手动将所有包含路径从 CCS 工程复制到此工具配置中。 不是很有用

 

有任何建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS Theia 中不存在类似的视图。

    Open VSX 注册表中可能有一个 可以添加此功能的扩展(我目前还没有尝试过任何功能)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否将其注册为功能请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、原始的 Include Browser 视图是从库存 Eclipse CDT 继承的视图。 我们期望再次利用可与 CCS Theia 配合使用的现有扩展。 我提交了工单以调查捆绑已通过 CCS 验证的扩展或创建新扩展(并捆绑)

    跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13226

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意、我认为较新的 VS-code 现在具有此功能。

    利用现有扩展的唯一要求是重复使用 CCS 工程中已有的信息、关于包含路径等、并且不需要安装单独的编译器。