This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:如何使用 CCS 环境创建协作工作区

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1617022/ccstudio-theia-how-to-create-a-collaborative-workspace-using-the-ccs-environment

部件号:CCSTUDIO-THEIA

大家好:
我正在使用具有 CCS 版本 20.4.0.13__1.10.0 的 TI SDK MMWAVE_L_SDK_06_00_05_01。
首先、我导入了空工程并开始使用该工程。 但是、我不确定如何在协作开发环境中使用工作区。 例如、我需要修改 FreeRTOSConfig.h 中的配置、然后重新构建 FreeRTOS 库以启用某些功能。 但是、FreeRTOS 似乎作为默认 SDK 安装路径中的预编译库提供、这阻止了我重新构建它或将依赖源文件保留在共享工作区中。


您能否告知是否有推荐的方法来维护基于 CCS‑的工程 协作设置 (git repo)?

此致、
SUBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suba:

    这是一个有关修改 SDK 中的文件的常见问题。 通常、人们不希望修改 SDK 中的原始内容、如果修改、则可能会使共享变得非常麻烦。 对于 SDK 中的链接源文件、可以使用 重构 功能来制作本地副本。对于头文件和库、这会有点棘手。 也许采用 SDK 中的 FreeRTOS 内容、在 SDK 之外创建它自己的单独库工程、然后可以添加到您的存储库中?

    谢谢

    Ki