This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:项目迁移问题(从 CCS10 到 CCS20)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1617492/codecomposer-projects-migration-issues-from-ccs10-to-ccs20

部件号: CODECOMPOSER
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我们在 Code Composer Studio 10 上构建了多个项目。

我们已经使用 makefile.init 和 makefile.targets 自定义了 Makefile 中的构建目标。

这似乎与 CCS20/Theia 兼容、但缺少一些功能、或者我没有找到如何使用 Theia 实现:

答:通过 CCS10、我们可以在“Source Location“选项卡的“Properties/C/C++ General / Paths and Symbols“项目中定义排除过滤器。 如何通过 Theia 执行该操作?

B.利用 CCS10、我们可以定义“构建目标“。 在 Project Explorer 中、有一个虚拟目录“build targets“、我可以在其中添加自定义编译目标并进行编译。 如何使用 CCS20/Theia 实现这一点?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“542058" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1617492/codecomposer-projects-migration-issues-from-ccs10-to-ccs20 使用 CCS10、我们可以在“Source Location“选项卡的工程“Properties/C/C++ General / Paths and Symbols“中定义排除筛选器。 如何使用 Theia 执行此操作?

    我假设这是为了从 clangd 解析中排除某些文件/文件夹。 CCS 20 IDE 中没有等效选项、但在其他地方可以执行类似的操作。 这些文件/文件夹是否从工程构建中排除但正在被 clangd 索引占用、因此您希望明确指示 clangd 不解析这些文件/文件夹?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    b. 使用 CCS10、我们可以定义“构建目标“。 在 Project Explorer 中、有一个虚拟目录“build targets“、我可以在其中添加自定义编译目标并进行编译。 如何通过 CCS20/Theia 实现此目的?

    CCS Theia 不支持该功能。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,我可以从 clangd 解析中排除文件,通过将它们标记为右键点击它我们当我放置在包含名为“. exclude“文件的文件夹中

    但是、如何排除由 SysConfig 或 RTSC 等其他工具捕获的文件/文件夹?