This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:CCS 上的时钟配置问题

Guru**** 2930640 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM33C321A, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1618419/mspm33-sdk-clock-configuration-issue-on-ccs

器件型号: MSPM33-SDK
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM33C321ASysConfig

您好:

我正在使用具有 CCS 20.4.1.4 的评估板 LP-MSPM33C321A。

我尝试配置系统时钟、尤其是 CPUCLK(但不仅限于)。

目标是在 80MHz 处配置 CPUCLK、

我想使用“经典时钟树工具“配置不同的时钟、因此从 SYSPLL 时钟开始、如下所示:

Clock1.jpg

因此、与图形时钟树相比、它似乎是正确的

Clock2.jpg

但频率不符合预期

Clock3.jpg

因为我喜欢这个

Clock4.jpg

因此,为了获得这一点,我必须配置:

Clock5.jpg

但我没有找到“EXTDIVMCLK"和“和“MCLKDIVBY2"的“的定义?

 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    您能检查一下 CPU 时钟设置为什么吗?
    通常、这是 HSCLK 不是来自 SYSPLL 输出的问题。 您能否检查一下您是否需要这个 SysConfig 文件。

    e2e.ti.com/.../160_5F00_syspll.syscfg
    此致、

    Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    感谢您的反馈。

    关于 CPUCLK 的时钟集是 32MHz、如上图所示。

    我不明白您希望在 80MHz 上配置 CPUCLCK 的内容吗?

    谢谢

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我集成了您的.syscfg 文件、现在我有 80MHz。

    感谢你的帮助

    祝你度过美好的一天

    Sebastien