This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:如何使用偏移闪存调试工程

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1618228/mspm0-sdk-how-to-debug-project-with-offset-flash

器件型号: MSPM0-SDK
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

我想将两个固件加载到器件中。 引导和应用程序。 假设引导固件的 LED 呈绿色闪烁、而应用固件的 LED 呈红色闪烁。 加载和调试引导固件非常简单、因为我所做的只是在自定义 device_linker.cmd 文件中限制固件的闪存大小。 我在调试应用固件时遇到问题。 闪存开始有偏移量0x1000。 在中SECTIONS.intvecs: > 0x00001000。 下一步是按照SP = 0x00001000和设置“run command“PC = 0x00001004、但我在如何设置它的文档中找不到有关此内容的任何信息、因此调试可以正常工作。 您能告诉我正确的方向吗?  
PS:我不熟悉 CCSTUDIO 和 TI MCU。