This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:汇编命令用户指南

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: ARM-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1603624/am3352-assembly-command-user-guide

器件型号: AM3352
主题中讨论的其他器件: ARM-CGT

我需要有关 窗口 CCS 中 较旧的 TI Arm 编译器 (armcl) 汇编命令的用户手册。

因为 我需要将 GCC 工程移植到该环境。  

困难在于需要对汇编代码段进行大量修改。

包括内联汇编

将 GCC .s 文件转换为.asm 文件

我找不到旧版 TI Arm 编译器 (armcl) for Windows 的任何汇编文档。

因此、  我需要使用 窗口 CCS 的用户手册、这些用户手册使用的是较旧的 TI Arm 编译器 (armcl) 汇编命令。

如果有.asm 文件的文档、就会更好。

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 窗口 CCS 的用户手册、旧版 TI Arm 编译器 (armcl) 汇编命令。

    此编译器仍可用、并附带相应的文档。  首先访问 所有 TI Arm 编译器的主页。  旁边的  ARM-CGT —  Arm 代码生成工具 — 编译器 单击 下载选项 。  此时会打开一个大的弹出窗口。  在下 文档 是指向编译器和汇编语言工具手册的链接。  下面是一个屏幕截图:

    我需要 窗口 CCS 的用户手册、旧版 TI Arm 编译器 (armcl) 汇编命令。

    汇编文件中的行分为两类:指令和指令。  指令是指向汇编器的命令。  指令是发送到 CPU 的命令。   对于指令、请使用汇编语言工具手册。  如需说明、我已将这一主题的职责更改为支持 AM335x 器件的团队。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    线程所有者将在 2 月 17 日的一周内停止工作。 如果您在这周内没有收到更新、请 ping 通该线程。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于将来的用户、我们将无法回答有关 AM335x 上裸机编程的问题。 装配体编程是我们的支持团队无法回答的另一件事。 有关更多信息、请参阅蒙东的上一篇文章:
    AM3352:Svc_Handler

    您好、Mengdong、

    我不知道 TI 单独提供的文档讨论了 AM335x A8 内核上提供的汇编指令。 如果您使用的是具有 PRU 子系统的 AM335x 器件型号、您可以在此处找到 PRU 汇编说明的文档: https://www.ti.com/lit/pdf/spruij2 

    一般而言、我建议参考 Cortex-A8 的 ARM 文档:
    https://developer.arm.com/Processors/Cortex-A8

    关于采用 Cortex-A8 的不同 TI 处理器的文章似乎表明、TI 编译器可能使用与 ARM 编译器不同的汇编语言语法。 如果该语句也适用于 AM335x、则 ARM 资源可能不那么有用:
    在 CCS v4 中为 Cortex-A8 编写汇编指令

    遗憾的是、e2e 帖子中链接的 Wiki 页面已从网络上消失。

    此处提供了一些其他可能有用的信息:
    AM335x 向寄存器写入数据异常

    此致、

    Nick