This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-SDK:在不使用 CCS 的情况下访问驱动程序 LIB

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1619657/msp430-sdk-access-to-the-driver-lib-without-using-ccs

部件号: MSP430-SDK
主题中讨论的其他器件: MSP430FR4133

如何获取 MSP430FR4133 的驱动程序库?

我不需要 CCS。 我不想使用在线系统。 我不希望 SDK 支持我未使用的所有其他微型。

我不希望安装我不会使用的工具的开销、然后必须从该工具中提取所需的内容(假设可以)。 我需要 MSP430FR4133 的驱动程序库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、
    适用于 MSP430FR4133 的 driverlib 将 MSP430 SDK 作为其开发工具的一部分。 如果安装 SDK、则可以从不需要的其他器件中删除任何其他工程。

    此致、

    Diego Abad