This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-CGT:CCS 20 用于单元测试 PC 应用程序

Guru**** 2864480 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1618801/c2000-cgt-ccs-20-use-for-unit-test-pc-application

器件型号: C2000-CGT
主题中讨论的其他器件: AM6548

大家好:

我的团队使用 CCS 9 和 10 版在 TI-RTOS 和裸机应用下开发 AM335x、C28xx、AM6548 等的固件。
我们还使用 CCS 通过使用 MinGW 编译器来开发本地 PC 应用程序、以便对代码部分进行单元测试、如下所述:
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614736/ccs-using-ccs-of-pc-code/2263918

我们计划迁移到新的 CCS 20.4、但我无法找到通过在新的 CCS 20.4 中构建 PC 应用来支持单元测试的方法。
我曾尝试搜索 E2E 论坛、但找不到与此主题相关的任何内容。
这在新的 CCS 中是否仍然可行?

此致、
Milan Oklobdzija.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、

    我们还使用 CCS 通过使用 MinGW 编译器开发本地 PC 应用程序来对部分代码进行单元测试、如下所述:
    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614736/ccs-using-ccs-of-pc-code/2263918

    您是否不是使用 CCS 工程、而是希望仅使用自定义 makefile 工程? 如果是、CCS 20.x 将不再支持该功能 仅正式支持 CCS 工程。

    Thnaks

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、
    感谢您的回答。 我只想确认是否 100%确定。
    在旧的 CCS v9.2 中、我们使用它来创建标准 eclipse C++工程、我们用于单元测试(如随附的图像中所示)。
    这是不可能的?

    BR、
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在旧的 CCS v9.2 中、我们使用它创建标准 eclipse C++项目、我们用于单元测试(如随附的图像中所示)。
    所以这现在是不可能的?

    是的。 正式仅支持完整的 CCS 工程。 CCS 20.x 不再支持 CCS Eclipse 中存在的常用 Eclipse CDT 工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。
    我们将使用其他一些 IDE 进行单元测试项目、如 VScode。

    此致、
    米兰