This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:‑在 SysConfig 中找到 100k Ω 引脚 PZP 封装选项

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1618707/tms320f28p650dk-unable-to-locate-100-pin-pzp-package-option-in-sysconfig

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

您好支持团队:

 对于我目前在 Code Composer Studio 中遇到的问题、我想请求您的帮助。 我无法找到 ‑μ A 引脚 PZP 下拉‑菜单中的“Package “选项。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    您能否确认您在 CCS 和 C2000Ware 上所使用的版本?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    目前 我使用的是 CCS 20.4.0 和 C2000Ware_6_00_01_00

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    谢谢、我在版本 CCS 20.4 和 C2000Ware v6 中也看到了相同的问题。  我已将此信息通知我们的 SW 团队。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    感谢您提供的信息。 请告知应该使用哪个版本的 Code Composer Studio (CCS)、而不是 20.4 版本

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    我正在与我们的软件团队核实。  可能会有一个适合您的补丁。  我会尽快从团队那里获得更多信息、让您保持发布。

    此致、

    Joseph