This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1620107/msp430fr4133-msp430-error-msp-fet-ez-fet-recovery-failed

器件型号: MSP430FR4133

其实 我在浪费很多时间后为自己解决了这个问题,所以这篇文章只是为了防止别人有类似的情况和 恶化。  

我已在 Ubuntu 上通过 USB 集线器连接了旧的 Launchpad MSP430FR4133 板。  需要在 LaunchPad 中安装新固件、但没有任何结果。   

最后,我将 USB 直接连接到一个 Linux 计算机端口,它工作.  所以,有什么值得尝试的。   

这可能并不特定于 4133 器件、但通常适用于需要更新的 Launchpad 固件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的分享。 我将关闭此主题、但如果您有任何问题、请随时重新打开或创建新主题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要清楚一点、我的 USB 集线器的这个问题只能升级仿真器固件部件。  

    成功升级后、通过我的 USB 集线器可以在 LaunchPad 中加载和运行应用程序。  因此、我想安装仿真器固件的协议有一些不同之处。  

    也许软件维护人员会对此感兴趣。   

    Ubuntu 24.04

    USB 集线器型号 LIUC0231、LIONWEI

    接下来关闭这个。