This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3X00EMBEDDPROG:AT Commands example - Echo Only、Flash Error 后无 OK / error responses

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1619995/cc3x00embeddedprog-at-commands-example---echo-only-no-ok-error-responses-after-flash-error

器件型号:CC3X00EMBEDDPROG

尊敬的 TI 论坛团队:

我正在使用  CC3501ENJARSHR  与配合使用的器件  LP_EM_CC35X1 EVK

环境:

  • CCS 版本:20.4.1

  • SDK:SimpleLink Wi-Fi Toolbox 4.1.8

  • 示例工程: at_commands (来自 SDK)

  • 主机操作系统: Windows

问题描述:

  1. 调试输出:

    刷写后、我在 CCS 输出窗口中看到以下错误:

    1.png

     

     

    2.输出:

     

    2.png

     

    3. GEL 输出:

     

    3.png

     

     

    在输出窗口中、我终于得到了这样的结果:

     

    gmake:***[C:\cs_20.4/simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8/scripts/makefile:116:d:/Venkatakishore/BLE_Malange/BLE_wifi_Progarms/at_cmd_program/at_commands_LP_EM_FREERTOR_Clang/Debug/Toolbox_Error/Sign_image.bin] Fleet_Panda

     

     在调试 UART 中引导后、我得到如下所示:

     

    4.png

     

    同时、在 Debug UART 窗口中、我观察到在以命令发送时、响应仅回显命令本身。 根据代码、我需要类似的响应  好的  或  两种方法 。  

    我怀疑由于 CCS 输出窗口中显示的错误、刷写过程可能没有正确完成、这可以解释 AT 命令响应的行为没有符合预期的原因。 您能帮助我们分析这个问题并指导我们接下来的步骤吗?

请提供任何指导。

此致、
文卡塔基肖尔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    您能为我确认以下内容吗?

    1.  您是否使用了工具箱中的编程器工具来正确初始化器件?
      1. 如果您不确定如何执行此操作、可在“Programmer User Guide“部分下的 simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_8/docs/CC33XX-Wifi-toolbox-User-Guide.html 下找到其他信息、其中包括应遵循的正确流程的分步演示。
    2. SDK 和工具箱是否都安装在您的 C/ti 文件夹中?
      1. 根据您提供的 CCS 映像、这些映像似乎安装在 C/CCS_20.4 下、TI 不建议更改此安装 目录。

    请告诉我、完成这些步骤后您是否仍然看到此问题。

    此致、

    Josh Prushing