This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS-Theia 与传统 DSP/BIOS 和 CGT 工具等的兼容性

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1620556/ccstudio-theia-compatibility-of-ccs-theia-with-legacy-dsp-bios-and-cgt-tools-etc

部件号:CCSTUDIO-THEIA

您好、

我正在考虑安装和试用去年发布的 CCS20-Theia、作为我目前使用的 CCS12 的后续行动。
在此之前、我想知道当前在 CCS12 上工作的具有旧 DSP/BIO、CGT 等的新 IDE(例如,版本 DSP/BIOS 5.42 和 CGT 4.4.1、CSL 的最后一个版本等)有多兼容

一旦他们的安装文件夹提供给 CCS20-Theia 等、它们是否会被正确地检测和使用、就像它们目前在 CCS12 上一样? 是否会有一个传统的 DSP/BIOS GUI 显示、允许使用 DSP? BIOS 配置、就像 CCS12 一样? 或者、我是否可以假定、随着 CCS20 的到来、它的主要目标是现代 TI 器件、而对传统 DSP 和微处理器的支持现在已经通过 Theia 逐步淘汰? 我们有几个工程采用了 C5505、C5515 和 C5535 器件、这些器件需要在 CCS12 上安装旧的 DSP/BIOS 和 CGT。 只是想知道...(如果有一个列表,什么仍然支持,什么是逐步淘汰 CCS20-Theia ,这将满足我的光度;-)

谢谢、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    最大的问题是 CCS 20.x 不支持 C5000 CCS 12.x 是支持 C5000 的最后一个版本。

    DSP/BIOS 在受支持方面已被大幅弃用。 对基于 DSP/BIOS 的工程有基本的构建支持、就是这样。 tcf 文件无 GUI 显示 (gconf)。 无分析工具。

    可以使用较旧的编译器版本、但不支持 C5000 编译器。

    或者、我可以假设随着 CCS20 的到来、它的主要目标是现代 TI 器件、对传统 DSP 和微处理器的支持现在已经通过 Theia 逐步淘汰了吗?

    我们确实支持许多传统器件。 但不适用于 C5000。

    谢谢

    Ki