This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 Mac 中运行 Code Composer

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1619662/codecomposer-running-code-composer-in-mac

部件号: CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 LAUNCHXL-F28379D

您好、

我最近从 Windows 系统转向 macOS 系统、在 CCS 器件上进行安装时遇到了一些问题、并且支持 macOS 的 C2000 Matlab Blockset。 我正在考虑使用与 Windows VM 并行的方式来运行 CCS。 是否有人有过这种设置的经验、如果 CCS 并行运行更加流畅?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我只能代表 CCS 发言。 CCS 在 macOS 上受支持。 使用的是哪个版本的 CCS 和 macOS、安装问题是什么?

    我正在考虑使用与 Windows VM 并行的方法来运行 CCS。 是否有人有过这种设置的经验、如果 CCS 相互之间明显更加流畅?

    虽然没有得到正式支持、但这在技术上应该起作用。 过去人们已经成功地使用了这种环境。 我很久以前也成功使用过它、不过它是旧版本的 macOS 和 CCS。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  


    感谢您的答复。 这适用于 Apple 芯片 (M4) 和 macOS Tahoe。 我的目标是尝试看看 Mathworks 的 C2000 微控制器 Blockset 是否适用于基于并行语言的 Windows VM。 我假设这是相同的 TI 驱动程序、为了改进工作流程、我尝试在 VM 本身而不是 macOS 上运行 CCS。 我正在与 Mathworks 合作、以便更清楚地了解这一点。

    但对于 CCS、我能够安装 CCS (v20.4)、但一直得到“ 代码 28“  XDS100 驱动程序出错、因此能够构建代码、但不能使用 CCS 或 uniFlash 调试/刷写 2837 9 LaunchXL。  

    这是否是苹果芯片的一个已知局限性、导致我无法从基于 ARM 的 Windows 运行 VM 所需的 XDS100 或 XDS110 驱动程序?

    谢谢您、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 20.4 支持 Tahoe。 我能够在运行 Tahoe 的 MacBook Air M1 上安装它,没有任何问题。 我能够 通过板载 XDS100v2 在 LAUNCHXL-F28379D 上成功调试示例 F28379D 项目。

    是否可以在中运行 xds100serial 可执行文件 /ccs/ccs_base/common/uscif 并查看系统是否检测到 Launchpad 的 XDS100v2?

    是否存在 Apple 芯片的已知限制、即无法从基于 ARM 的 Windows 运行 VM 所需的 XDS100 或 XDS110 驱动程序?

    没有已知的限制。 然而,只是为了澄清,这不是一个官方支持(和测试)的环境,所以我们不能保证它将工作.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  
    感谢您确认在 macbook 上运行的安装。 在我的例子中、我能够让 CCS 在 macOS 上运行、但我在 Windows Parallel Desktop 中遇到了很多驱动程序错误和代码 28 类型错误。 我猜这与路径不正确或驱动程序不正确有关。 只是为了确认您是否提到要在 Parallels 桌面或 macOS 自身中安装?

    我尝试运行您建议的 xd100serial exe、最初我遇到了与 FTD 驱动程序有关的错误。 我为此安装了 ARM64 驱动程序,但它只是说,它无法正常运行,有一个窗口来关闭程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我在 windows Parallels desktop 中遇到了很多驱动程序错误和代码 28 类型错误

    啊、还可以。 问题在于 CCS 中的驱动程序本身为 x86_64、不会在 ARM64(Apple MX 器件)上运行。 在 macOS 上、Rosetta 解决了这一问题。 但在 Windows Via Parallels 上、这将不起作用。 您需要用于 ARM64 的驱动程序、并且有一个用于 XDS110 的文件、XDS100 中不存在该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清和帮助了解驱动程序设置。