This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:项目导入

Guru**** 2900360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1618501/tms320f2812-project-import

器件型号: TMS320F2812

我有一台新计算机、安装了相同的 CCS 设置 (V10.4) 和编译器、但无法将工程从旧计算机导入到新计算机。  

有什么想法吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到其中有几个错误。 CCS 安装以及工程(和依赖文件)的目录结构在新 PC 和旧 PC 中是否设置相同?

    客户似乎将编译器版本更新至 v21.6。 他们需要对新 PC 执行相同操作:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    最后一个错误与 J-Link 更新站点有关。 客户是否在将 J-Link 用于调试探针?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS、编译器和工程的版本和路径在这两种 PC 上都相同。 此外、我不使用 J-Link、该工程是通过 Blackhawk 仿真器设置的。 我不明白为什么会弹出这条消息。  

    即使有任何路径不同、CCS 也应发出警告、但不会阻止我导入!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以忽略 J-Link 错误、因为该错误不适用于您。 通过使用更新管理器安装该特定版本、可以解决编译器版本问题。 其他误差为奇数。 请在以下链接中提供提到的 Eclipse 日志:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    另请注意、您使用的 CCS 版本非常旧且不受支持。 因此、我们能够提供的支持数量将有限。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您特别感兴趣的是哪个日志文件?

    我希望在将工程移植到新机器时创建相同的环境、以验证一切是否正常。 我在将其他 CCS/编译器版本的工程导入到新版本之前遇到了主要问题。  

    我知道它是旧的、我正在安装最新版本、因为我写此内容进行测试。  

    不过,我很困惑,这里可能有什么问题?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您特别感兴趣的是哪个日志文件?

    。 /.metadata/.log 文件最有用。

    不过、我很疑惑这里的问题可能是什么?!

    除了有关 v21.6 编译器的错误、我不确定。 您是否尝试通过更新来安装该编译器版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的问题已得到解决。 我再次安装了 CCS、但没有解决这个问题。 我似乎没有足够关注编译器的安装位置、也没有使用 CCS “更新“它们(以前从未如此做)。

    现在、我可以顺利地导入和编译。  

    在这种情况下、CCS 会阻止导入工程、我仍感困惑。  

    感谢大家参加本期研讨会。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我的问题已经解决。

    很棒!

    我似乎没有足够注意编译器的安装位置、我也没有使用 CCS “更新“它们(以前从来没有这样做过)。

    如果编译器由 Resource Explorer 或通过 CCS Update Manager 安装、则 CCS *应*自动发现它。 如果是在 CCS 外部手动安装的、则 CCS 需要首先“发现“它。

    在这种情况下、CCS 为何会阻止导入工程、我仍然感到困惑。  [/报价]

    某些工程很难依赖特定的编译器版本、并且没有该版本就会阻止导入。 旧版本的 CCS(如 10.x)也对强制执行此操作更为严格。 这种行为在以后的版本中变得更加宽松、因为它可以通过警告导入。

    谢谢

    Ki