This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x–在 OSPI 引导故障和 SD 恢复期间、Linux 中未检测到 SD MTD 分区(ROM 回退情况)

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1623183/am6442-am64x-sd-mtd-partitions-not-detected-in-linux-during-ospi-boot-failure-and-sd-recovery-rom-fallback-case

器件型号: AM6442

您好的团队、

美好的一天!

从 SD 卡正常引导时、Linux 中会显示 OSPI(SPI-NOR 闪存)分区(有效)mtdinfo -a。

从 OSPI 正常引导时、Linux 中会显示 OSPI(SPI-NOR 闪存)分区。

当 OSPI 映像缺失且 ROM 回退到 SD 引导(恢复模式)时、Linux 从 SD 成功引导、但 OSPI(SPI-NOR 闪存)MTD 分区不可见(为空)mtdinfo -a。

此致、

Ravilla Dinesh。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravilla:

    您是否可以从正常引导和回退引导共享 dmesg 日志、并解决此问题?

    此外、请分享 SDK 详细信息。

    此致、
    Vinu