This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:新图形工具是否损坏?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1620601/tms320f28335-is-new-graph-tool-broken

器件型号: TMS320F28335

大家好、我目前使用的是 CCS 20.4、想知道如何像在旧版本中那样使图形视图正常工作。 我很长时间使用 CCS12、以前能够将图形视图指向存储器位置、然后选择我要拉取的存储器数据的长度。 然后,我会得到一个图的选定的内存块更新在“实时“。 这对于 ADC 校准非常有用、因为我可以向 ADC 馈入正弦波并找到偏移和比例因子。 这在 CCS 20.4 中似乎不再可行、或者至少我找不到如何操作。 图形工具的当前实现似乎是查看单个存储器位置、然后每秒记录一次该位置的数据。 我找不到如何拉一块内存,因为我能够在 CCS12 中做到这一点。 有没有办法让旧的真性回来?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sebastian
    我们正在研究它,会回到你.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    是否正确配置了图形工具的数据属性?
    要将其打开、请点击表达式部分中 X 左侧的符号


    采集缓冲区大小和采样率的默认设置为 1、可能是因为这一点、您观察到了。
    您需要对其进行配置。

    如果您需要有关 CCS20.4.0 的更多信息、请参阅其官方文档。
    链接 —  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html

    注意 — 如果表达式名称是变量,请不要忘记在表达式名称前加上  & 。 这是因为 图形 工具需要变量的地址、而不是其值。 (在文件中提到)

    此致、
    Lakshya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 出于某种原因、我完全错过了该按钮。 在我的 Windows 设置中、它似乎可以正常工作。  今天下午、我将在运行当前项目的 Linux 计算机上进行测试。 但是、我建议您在 文档中清楚地说明这一点。 在原始帖子发布之前、我在 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 中搜索了“图形工具“ 、唯一相关的信息似乎在第 7.1 节“调试概述“中、其中根本没有提到该菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:
    我将与相关团队分享此反馈。
    此致、
    Lakshya