This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:产品使用情况

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1623038/ccstudio-theia-product-usage

部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题中讨论的其他器件: AM2432

尊敬的专家:

我们有一个软件、其中包含用于 AM2432 的多个项目、使用 CCS 20.4 和电机控制 SDK 9.2.0.12。 我们使用 GIT 资源库中的项目文件在团队成员之间传输设置。 在每个工程的偏好设置中、我们都有产品“motor_control_sdk_AM243x"。“。

最近、一位新同事加入了团队。 他的 CCS 正在寻找名为“com.ti.motor_control_sdk_AM243x"的“的产品、该产品不可用。 我们注意到这是它在.cproject 文件中的编写方式 — 这直到现在才打扰到我们。

Bild.png

为了解决新同事 CCS 的问题、我们将产品更改为“MOTOR_CONTROL_SDJ_AM243x"。“。 这对他来说还可以,但当我们把他的设置推入 GIT 时,其他人无法使用此版本。 项目的首选项如下所示:

Bild (1).png

我可以想象的唯一区别是、新同事仅在其 PC 上安装了最新的组件、而其他同事从 CCS 12 + MCU_PLUS_SDK 8 开始有一些历史记录。

这是一个已知问题吗? 我们需要紧急解决这一问题、以便我们能够处理同一个数据库。

BR
Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的新同事从哪里下载 SDK? 它是从 Resource Explorer 还是从 TI.com 手动下载? 你从哪里得到它? 我怀疑 ID 不同的不同方法。

    谢谢

    Ki