This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:无法获取 SQL 语句的下一条记录

Guru**** 3000070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1622503/am263p4-q1-could-not-fetch-next-record-for-sql-statement

器件型号: AM263P4-Q1

您好:

尝试使用新的.ccxml 文件“Test Connection“、但收到以下错误:

[Start: Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

Could not fetch next record for SQL statement (database disk image is malformed)
If this continues, please run fsclean located at C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\common\bin\

image.png

如相关问题中所述、运行 fsclean 不起作用、其中的变通办法也不起作用。

我是必须重新安装 CCS、还是进行破坏性较小的修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试删除此 ccxml 文件并创建一个新文件、然后重试吗? 如果同样失败、您能否附加您的 ccxml 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki、但我再次尝试了此变通办法(删除了 C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Local\AppData\ccs\ccs Texas Instruments) 、这次它工作正常。 不知道第一次出了什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到您现在使其正常工作。 删除该文件夹将清除所有缓存、这比运行 fsclean 更彻底。 这将是我的下一个建议:)