This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:EEPROM 管理示例

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM33C321A, MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1619157/mspm33-sdk-example-for-eeprom-management

器件型号: MSPM33-SDK
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM33C321AMSPM33C321A

您好:

我使用的是 th LP-MSPM33C321A 评估板、我想管理 EEPROM 存储器、但没有找到源代码示例。

有任何疑问吗?  

如果可能、请输入 EEPROM 类型 A 和 B 的源代码

祝你度过美好的一天

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    目前 M33 SDK 不支持 EEPROM 仿真。 这是一个计划项目、在我们完全发布器件时应该在线。
    现在、您可以使用 MSPM0 SDK 示例开始开发、因为 EEPROM 仿真的概念应该相同。

    此致、
    Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    感谢您的答复

    我从 M0 创建 EEPROM 项目、并集成到我的项目中、问题是第一个“DL_FlashCTL_unprotectSector"指令“指令中出现 SW scratchs。

    您是否确定 M0 和 M33 之间的管理完全相同?

    事实上,软件直接进入“ Default_Handler “,是否有可能知道什么中断被称为?

    祝你度过美好的一天

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    mspm0 和 mspm33 之间的闪存控制器略有不同。 您必须仔细检查示例中闪存 API 的调用方式。

    Sicnetely、
    Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    您知道我可以在哪里检查闪存 API 的管理吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我们有一些 flashctl 示例、请参阅下面最新 SDK 的屏幕截图:

    此致、
    Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    谢谢

    您是否知道、MSPM33C321A 的 EEPROM 管理示例何时 推出 ?

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    遗憾的是、由于对 SDK 支持的优先级进行了重新调整、在该版本中的 6 月份会支持这一做法一段时间。

    此致、  
    Erik Vaughn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    对我来说很晚了。 我尝试将 M0 中的样片与 M33 的闪存管理集成、软件会走得更远   、但软件始终会在 Default_Handler 中找到。

    祝你度过美好的一天

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    由于闪存控制器不同、它们会导致一些问题并导致硬故障、如您所见。 我们正在研究是否可以延长此期限来支持这一要求。  

    现在、我想了解如何更新 EEPROM 特定 API 以映射到 MSPM33 闪存 CTL API

    此致、
    Erik Vaughn