This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3X00EMBEDDPROG:CC3501ENJARSHR–编程错误:"在 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中加载映像闪存内容失败&quot

Guru**** 2931700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1621542/cc3x00embeddedprog-cc3501enjarshr-programming-error-failed-loading-image-flash-content-in-simplelink-wi-fi-toolbox

器件型号:CC3X00EMBEDDPROG

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 CC3501ENJARSHR 设备和使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱 v4.1.8 。  在尝试对进行编程时、我一直面临一个问题  CC3501ENJARSHR  芯片组的开发套件。 我已经记录了整个过程并附上了 A  输出电压视频 显示多台笔记本电脑和不同图像类型的问题。

设置详细信息:

  • 工具:  SimpleLink Wi-Fi 工具箱(版本 4.1.8)

  • 编程器版本:  1.0.10.

  • 调试探针: XDS110

  • 目标器件:  CC35X1E (CC3501ENJARSHR)

  • 闪存 IC:  IS25WJ032F

  • PSRAM:  无 PSRAM

工作原理:

  • XDS110 和目标板之间的硬件连接稳定。

  • 编程前完全闪存擦除  每次成功完成。

失败的原因:

  • 成功擦除后、实际编程步骤始终失败。

  • 我已经对其进行了测试  三台不同的笔记本电脑 。 同样的问题也重复了。

  • 我已经尝试了以下两种方法:

    • 默认图像  (通过“加载默认图像“)

    • 自定义图像  (我自己的文件和已上载到供应商映像插槽中)  .out  .bin 

  • 故障在所有情况下都发生、并且每次都出现类似的错误。

 

所附证据:

我已经附上了一个 输出电压视频  显示:

  • 完整编程工作流程

  • 成功擦除

  • 编程尝试失败

  • 如 SimpleLink Wi-Fi 工具箱中所示的错误屏幕

 

视频:

请指导我如何解决此问题。

 

谢谢你。

此致、

文卡塔·基肖尔

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    我无法看到您附加的视频、能否确保文件已附加到线程?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。

    现在、请观看下面的视频。

    e2e.ti.com/.../5327.WhatsApp-Video-2026_2D00_03_2D00_02-at-3.50.41-PM.mp4

    此致、

    文卡塔·基肖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    感谢您附加本视频。 您能否尝试以下所有操作并查看是否仍收到错误?

    • 不启用 OTA
    • 请勿启用自定义存储器映射

    当我没有选择这些选项时、我可以成功引导(使用默认映像)。

    此外、您还可以通过查看下图中圈出部分的设备来检查是否可以使用 IS25WJ064F 闪存设备。 它非常小,可能难以读取 — 但如果此处列出了  IS25WJ064F 、则可以利用设备上的额外内存。

     

    如果您在更改 上述选项后仍然遇到此错误、请告诉我。

    此致、

    Josh Prushing