This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:在 Theia 中从头开始创建工程(适用于微处理器)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1621461/tda4ven-q1-create-project-from-scratch-in-theia-for-microprocessors

器件型号: TDA4VEN-Q1
Thread: CCSTUDIO、 SysConfig 中讨论的其他器件

在 本主题之后、我会问一些有关 CCS Theia 和微处理器 (Sitara、Jacinto ...) 的状态的问题。

首先、CCSTUDIO (12.x) 的更新似乎自 9 月以来停止、这促使我们开始迁移到 Theia。 例如、12.x 中的 XDS110 固件版本已经落后于 Theia、这表明迁移已开始成为强制性要求。

其次、尽管 Theia 未得到官方支持、但所有 Sitara 处理器似乎都运行正常。 以下是目前有效的方法:

  • 打开在 12.x 中创建的工程
  • 产品依赖项和 SysConfig 集成(适用于普通受众处理器)
  • (几乎)成功地从旧 CCS 工程中移植所有工程选项(包括编译后处理步骤,只需进行一些调整)
  • 根据相应的指南、目标配置和调试可正常工作
  • 专门针对 TDA4:我们能够完全移植用于初始化调试的 launch.js 脚本、并根据 本指南进行了一些修改 以及一些试错

在 Theia 中、只需按一下按钮、即可将 sciserver 预加载到 R5F 内核和另一个内核中的实际程序、因此调试过程更加简化。

Theia 唯一仍然存在的问题是项目创建。 在较旧的 CCS 中、TDA4x 工程是使用默认的“裸“创建流程 (Project > New CCS Project) 创建的、不含任何模板:选择器件、内核、编译器和可选产品。

是否有计划在 Theia 中添加此类“手动“项目创建功能?

目前、由于无法识别内核名称、因此 j722s RTOS SDK 中存在的 projectspec 无法导入。 能够从头开始创建工程就能解决这一问题。 (projectspec 文件也不能用于 12.x,但至少您可以在这里从头开始创建工程。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    尽管 Theia 未提供正式支持、但所有 Sitara 处理器似乎都可以正常工作。

    CCS 20.x 支持 Sitara * 我相信您参考了 Johns 的这条评论。这只指项目向导。

    Theia 唯一仍然存在的问题是项目创建。 在较旧的 CCS 中、TDA4x 工程是使用默认的“裸“创建流程 (Project > New CCS Project) 创建的、不含任何模板:选择器件、内核、编译器和可选产品。

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    是否有计划在 Theia 中添加此类“手动“项目创建功能?

    是的、我们确实计划在今年晚些时候的某个时间将其重新用于 CCS IDE。

    谢谢

    Ki