This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:能够&'t 安装 PRU 编译器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PRU-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1620622/am6422-can-t-install-pru-compiler

器件型号: AM6422
主题中讨论的其他器件: PRU-CGT

根据另一篇论坛帖子 ((1) TMDS64EVM:第一次使用 TMDS64EVM — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛) 的回答、我会尝试按照 页面底部 AM64x Academy(创建 CCS PRU 工程)下设置的“从头开始创建 PRU 工程“步骤。 我安装了 CCS 版本 12 的最新安装包。  

在步骤 2 中间的注释中、我将查看-> CCS App Center、以便在设置演示工程之前下载缺少的 PRU 编译器。 尝试安装 PRU 编译器时、收到以下错误消息: pru_install_failed.JPG

连接了失败安装的错误日志内容。 我可以采取哪些后续步骤? 我在 CCS v20 上安装了 CCS 12、因为 v20 的接口发生了很大变化、PRU Academy 信息中概述的步骤都不与应用布局一致、我无法正确地继续设置工程。  

error.log 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seth

    嗯、有趣的 错误。  

    对于使用 PRU 入门实验的用户来说、这绝对不是默认体验。 所以我会给你前进的选择,但我也会考虑如何防止未来的读者遇到相同的事情.

    短期:

    可从~下载 PRU-CGT、并将其放置在计算机的 μ C/ti (Linux) 或 C:\ti (Windows) 文件夹中:
    https://www.ti.com/tool/PRU-CGT

    潜在的防火墙问题?  

    我想知道该问题是否由您一方的任何网络安全限制引起、例如防火墙阻止与 TI 服务器的 HTTPS 连接? 我将向 CCS 团队发送工单以征求他们的意见。

    供参考:关于 CCS 12.x 或 20.x 的主题  

    我最初在 2022 年编写了这些步骤、并在 2025 年更新了任何产品 SDK 使用 CCS20 之前的一切内容。 所以、我在 2025 年版本中放弃了 CCS12.x 这些步骤。 但是、我 本周刚开始编写 CCS20 版本的文档。

    我想象你会比我写的更快地浏览文档,所以 CCS12 可能是短期内的正确调用。 但是,如果你对我写的 CCS20 版本的文档的草稿感兴趣,请告诉我,我可以分享它们。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“280115" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1620622/am6422-can-t-install-pru-compiler/6247989

    短期:

    可从~下载 PRU-CGT、并将其放置在计算机的 μ C/ti (Linux) 或 C:\ti (Windows) 文件夹中:
    https://www.ti.com/tool/PRU-CGT

    [/报价]

    我会推荐这个选项。

    不再支持 CCS 12.x。 我们不会解决 App Center 的任何问题。 尽管如此、我还是试了一下、然后成功使用它来安装 PRU 编译器、而不会出现问题。 因此、这可能是代理问题: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.8.0/ccs_troubleshooting.html#check-the-proxy-setting

    如果仍有问题、最好手动下载和安装编译器。 使用更新管理器。

    安装后、确保它“已发现“: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的工作,我能够在一个基本的“hello world“项目上构建工具,并将联系一个新的票证,如果我被困在代码复杂性增长.