This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:定制板 GPIO 不切换

Guru**** 3000400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1623317/am2434-custom-board-gpio-does-not-toggle

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我们尝试在 Launchpad 上运行 LED 闪烁程序。 在我们的定制板上、我们使用引脚 PRG0_PRU0_GPO4/Aa2 与相同的程序、但此引脚不切换。 加载程序时、我们电路板的功率输入会增加、因此 CPU 会执行某种操作。 我怀疑 SysConfig 不会更新 pinmux。 请建议您尝试任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GPIO 引脚的方向是什么? 是输入还是输出?

    如果输出、请检查 GPIO_OUT_DATA XY 寄存器来获取该值。

    如果是输入、则要读取引脚状态、请检查 GPIO_IN_DATA XY 寄存器。

    请检查 PADCONFIG92 (0x000F4170) 寄存器的值、以检查引脚多路复用是否正确完成。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速响应...我只是在浏览 CCS v20 ,但下面是我发现的:  

    我没有看到  GPIO_OUT_DATA XY 注册,我可以在哪里查找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面显示的地址适用于 Padconfig 寄存器、不适用于 GPIO 控制器。 GPIO_OUT_DATAXY 寄存器在 GPIO 控制器内。

    请参阅部分 12.1.2.6 GPIO 寄存器 GPIO 寄存器的器件 TRM 中。