This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3X00EMBEDDPROG:刷写后代码变化未反映 — 使用 CCS 20.4.1 工具的 CC3501ENJARSHR 芯片组

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1623593/cc3x00embeddedprog-code-changes-not-reflecting-after-flashing---cc3501enjarshr-chipset-with-ccs-20-4-1-tool

器件型号:CC3X00EMBEDDPROG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队

我正在处理  CC3501ENJARSHR 芯片组  消息流  CCS 20.4.1  开发工具和  simplelink_WIFI_SDK_9_22_00_15  SDK 中找到。

我正在使用  “AT_commands"</s>“ 示例代码。 我构建了代码并将其加载到 EVK 电路板上。 刷写并重新启动电路板后、我可以看到调试 UART 上随附映像中显示的调试消息。  

image.png

为了进行故障排除、我注释掉了调试消息  “输入 AT 命令:“  在代码中、重建工程、然后再次将其刷写到 EVK 电路板中。 但是、我仍然在 UART 上看到相同的调试消息、表明我的代码更改未生效。

什么原因可能导致此问题?  加载到 EVK 后、似乎无法反映我对代码所做的任何修改。

其他详细信息:

  • 芯片组:CC3501ENJARSHR

  • CCS 版本:20.4.1

  • SDK 版本:simplelink_wifi_sdk_9_22_00_15

  • 示例代码:AT_commands

我随附了显示调试 UART 输出以供参考的屏幕截图。

请告知我为确保正确应用代码更改而应采取的步骤。

谢谢你。

此致、
文卡塔·基肖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    您能否确认所使用的 SysConfig 版本? 根据我的经验、Simplelink_WIFI_SDK_9_22_xx_xx 需要依赖 SysConfig 版本 1.26.1 或更高版本。 您可以通过右键点击您的工程->属性->依赖项、然后查看您的 SysConfig 版本来确认这一点(请参阅下面的依赖项)。 如果列出了较旧的依赖项、您可以点击 SysConfig 并点击标记、以将其更新到最新版本。

    完成此操作后、我能够使用 AT_commands 示例、同时注释掉“Enter at Commands“行、我看到了终端中反映的更新。

    如果这样可以解决您的问题、请告诉我!

    此致、

    Josh Prushing