This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CC20 — 无法查看->图形->使用内存地址、类型和范围的时间序列

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1624582/am2434-cc20---cannot-view---graph---time-series-using-memory-address-type-and-range

器件型号: AM2434

通过输入基址、类型和长度、View -> Graph -> Time series Work with CCS12。  
我不能将此图用于使用 AM243x LP 的 CC20。 理想情况下、我还想查看 PRU 数据存储器和共享存储器的时间序列。 是否有一个时间序列图如何处理地址、类型和长度信息的示例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用最新版本的 CCS v20.5.0 尝试过此操作?

    您还使用哪个版本的 MCU+SDK?

    您面临什么问题?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CCSv20.5.0 时、即使使用 PRU 存储器也能正常工作。