This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:查询 SHA2-256 和 ECDSA 的实施和示例

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1621528/mspm0g3519-q1-inquiry-about-implementation-and-examples-of-sha2-256-and-ecdsa

器件型号: MSPM0G3519-Q1

您好 TI、

SHA2-256 和 ECDSA 的 SDK 驱动程序相关的信息  

 
在 SDK 中找不到库的实现

例如、“SHA256SW_START"函“函数在 SDK 中没有实现。

那么、哪些库函数是在 elseware 中实现的还是由链接器链接的?

 

谢谢您、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helmy:

    我已经联系了团队专家、并将向您介绍他们的最新回复。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helmy:

    这些实现不是公共的、用户无法访问。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这些库甚至可以作为一个库(而不是源代码)共享以仅与软件链接、或者这也不能共享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这些库甚至可以作为一个库(而不是源代码)共享以仅与软件链接、或者这也不能共享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ghada 和 Helmy:

    对延迟的答复表示歉意。 我正在等待加密库所有者的响应。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helmy:

    我正在将此主题移离线、以便进一步讨论该申请。

    此致、
    Brian