This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:通过 EXP 板 FET 在不停止 MSP430 处理器的情况下进行连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1624689/msp430f5437a-connecting-without-halting-msp430-processor-via-exp-board-fet

器件型号: MSP430F5437A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

我正在尝试弄清楚如何配置 CCS 工程、以便连接到正在运行的系统。  我将使用 MSP-EXP430F5529LP 板的构建 FET 探针、该探针连接到板上 MSP430F5437A 处理器上的 SWD 接口。

在工程设置中找不到任何只能加载符号和/或连接到正在运行的器件而无需停止、复位或加载可执行文件的选项。  我需要调试一个错误、我无法轻松地从干净下载中重现该错误、因为相关测试需要在达到错误状态之前多次复位处理器。

在这方面的任何帮助都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种 CCS?   

    以下是 v20 连接到正在运行的目标的过程(尽管 E2E 目前正在努力处理屏幕截图):

    1. 确保目标器件已通电并正在运行。

    2. 将调试器连接到目标器件(如果使用独立调试器)。

    3. 在下面  TargetConfigs  文件夹中、右键单击  .ccxml  并点击  启动无工程调试


    4. 在中  调试选项卡 、展开  线程  下拉列表→右键单击  CORTEX_M0P →点击  属性...


    5. 取消选中  在连接时停止目标  然后  保存并关闭


    6. 单击   →μ s  负载终端  →μ s  加载符号...  (注意:连接到正在运行的目标不需要加载符号,但单步执行代码时需要加载符号)


    7. 单击  工作区...


    8. 找到您的工程并打开  调试  文件夹。 选择  .out  然后按  好的


    9.  好的  加载符号


    10. 右键单击  CORTEX_M0P  然后点击  连接目标

    谢谢、

    JD