This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:无法生成 appimage 文件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1626355/am2634-q1-unable-to-generate-the-appimage-file

器件型号: AM2634-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SYSCONFIG

TI 团队大家好、

 

我正在使用 CCS20.4.1 进行项目开发。 在构建项目时、我无法生成在使用 unifash 执行上行操作时必须使用的 appimage 文件。

 

我还遇到了一个可能的问题、即在使用 Unifash 并加载 SBL_QSPI 映像文件时遇到以下问题。

 

[MCU 2026年3月16日、10:52:03 AM] 【错误】Cortex_R5_0:运行失败...[Cortex 2026年3月16日、10:52:04 AM] 【错误】Cortex_R5_0:在 0x7001167c 处执行“保持停止“操作时移除断点时遇到问题:(错误–1066 @ 0x7001167C)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真软件包 20.1.0.3372)[AM] 2026年3月16日、10:52:04 AM] 【错误】Cortex_R5_0:文件加载程序:存储器写入失败:执行 am263x_flasher.out 时等待目标停止超时

 

 

请帮助我解决问题。 如果我使用 sbl_JTAG_unifalsh、我能够运行代码并在控制台窗口上看到输出、如果我选择擦除选项、则该故障码将被擦除。 但如果我使用 unifasl 并加载 SBL 文件、则会遇到上述问题

 

 

此致

Srujana

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 CCS20.4.1 进行项目开发。 在构建项目时、我无法生成在使用 unifash 执行上行操作时必须使用的 appimage 文件。

    您能分享一下构建日志吗? 是否存在任何编译后步骤故障? 确保已安装所有 python 模块、缺少此步骤将导致映像签名和映像生成失败:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html#INSTALL_PYTHON3

    通过 requirements.txt 文件安装 python 模块。

    [10:52:03 2026年3月16日 AM][error] Cortex_R5_0:运行失败...[10:52:04 2026年3月16日 AM][error] Cortex_R5_0:在 0x7001167c 处删除断点操作“保持停止“时出现问题:(error-requested @ 0x7001167C) 无法设置/清除断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包 20.1.0.3372)[ 2026年3月16日、10:52:04 AM] 【错误】Cortex_R5_0:文件加载程序:存储器写入失败:执行 am263x_flasher.out
    时等待目标停止超时

    1.请重启设备。

    2.选择正确的引导模式。 刷写应用程序和 SBL 时、请将器件置于 UART 引导模式或 QSPI 引导模式、然后进行闪存。

    3.确保在 uniflash 设置和实用程序中正确选择设备(控制卡或 launchpad )

    4.刷写成功后、将引导模式切换到 QSPI、并再次下电上电

    观看此视频、以防 UniFlash 工具出现问题。 本视频适用于 AM263Px 器件、但除了引导模式部分: https://www.ti.com/video/6362394255112 之外、步骤应该非常相似

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [118]Python 未找到;运行时不带参数从 Microsoft Store 安装、或者从“设置“>"应用“应用程序“>"高级“高级应用程序设置“>"应用“应用程序执行别名“中禁用此快捷方式。
    [119]gmake[2]:[Makefile:166:post-build]错误 2(已忽略)

    你好,斯鲁贾纳,我看到上面的问题。 请确保安装了 python 并安装依赖模块。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 使用 python 脚本进行映像签名和生成、但运行 python 脚本和命令失败会导致无法生成 appimage。