This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CCS V 20.4 中的图形工具

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1624596/tms320f28388d-graph-tool-in-ccs-v-20-4

器件型号: TMS320F28388D

尊敬的 TI 团队:

我使用 CCS v20.4、IAM 尝试在其中绘制图形。 它在此版本中无法正常工作。 我想知道需要在 CCS 中设置哪些图形属性才能准确地绘制图形?

请指导我这样做。

 

提前感谢。

 

v Nikileshwar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请查看 CCS 版本 20.4 文档(第 7.4.15 节)以获取图形工具。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.4.0/ccs_debug-main.html

    我认为缺少的另一点是,在创建图表时,点击按钮旁边的按钮 “X"符号“符号左边的表达式部分,在那里你可以设置采样率,缓冲区大小和数据类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了、但波形未按预期绘制。 例如要为采样率、缓冲区大小设置的值。 ACAN 我是如何根据什么计算来决定它们的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我能不能得到一些背景,你正在尝试对你的应用程序做什么,以及你是如何使用图形工具在这?

    您当前获得的输出类型以及期望是什么。

    您是否能够在旧版本中正确使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在生成 PLL 以运行频率为 50Hz 的逆变器。 它只是一个斜坡信号、即将 θ 提供给 sine 以生成正弦(θ)用于逆变器开关。

    所以、我要绘制 theta(斜坡信号)图。

    我保留了缓冲区大小 1、采样率为 20kHz(这是我的 ISR 触发时间)和 32 位浮点数据类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站上有一些技术问题。 我无法将图形图像粘贴到聊天中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    我认为您的缓冲区大小不正确。
    请检查使用 缓冲区大小 400(20,000 / 50) 来绘制一个周期。
    我假设您使用的是正确的数据类型,并给出了缓冲区的正确内存位置。

    我有一个问题  
    您的存储值是否需要在数组中绘制?