This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:不兼容 IAR 和 CCS 上的汇编程序。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1627836/msp430g2332-assembly-program-on-iar-and-ccs-not-compitible

器件型号: MSP430G2332

亲爱的朋友:

我的问题如下:

IAR 汇编程序工作正常。 但是、CCS 的汇编程序几乎与 IAR 相同。

附加了 IAR 汇编程序和 CCS 项目折叠。

main.asmAS-V9-128-flash-Fewrite-Fix-2026b-s43.txt 

我需要帮助!

感谢大家!

Marshall Wu 2026/03/19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    您是否按照以下步骤使用装配体? 事实上、我们有一个指南、也许你可以尝试检查你是否能在指南中找到你想要的

    MSP430 汇编语言工具 v16.9.0.LTS(修订版 M)

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz Bai:

     非常感谢您的及时答复。

     CCS 汇编程序 make 以生成*。out 是可以的!

     问题在于硬件中断响应太慢、因此某些函数不能像 IAR 所做的程序那样发挥作用。

      你能告诉我如何解决这样的问题吗?

      如何加快中断响应时间?

      谨致问候;

      Wu Marshll 2026/03019

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS Main.asm 和 IAR *.S43 如下所示。

    e2e.ti.com/.../5078.main.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统不能接受 IAR ***。S43、因此***。S43 更改为***-s43.txt

    e2e.ti.com/.../5125.AS_2D00_V9_2D00_128_2D00_flash_2D00_Fewrite_2D00_Fix_2D00_2026b_2D00_s43.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

      main.asm 和***.s43 是相同的。

      输入端口中断响应时间不同、这会使 IAR *。D43 正常工作、CCS *。out 无法正常工作。

      可以告诉我如何缩短输入端口中断响应时间吗?

       非常感谢所有的朋友!

      谨致问候;

     Marshall Wu 2026/03/20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    实际上、CPU 对中断的响应速度由硬件决定。 我认为、当两个工程文件具有相同的硬件配置(例如主频率)时、它们不会有所不同。 否则、您所指的响应速度是从中断触发信号发生到中断处理操作发生的时间、如果是这样、可能不同的编译器对同一个汇编文件具有不同的编译操作。

    您可以尝试生成一个非常简单的项目、只需保留中断处理程序代码、在处理程序中直接切换一个 GPIO。 并测试在 CCS 和 IAR 中 GPIO 切换是否具有不同的速度。 如果我们需要软件工程师来解决这个问题、

    此致、

    Janz Bai