This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:使用带有.bin 文件的 UniFlash 发出刷写 TMS570LC43 LaunchPad 的命令

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1627103/launchxl2-570lc43-issue-flashing-tms570lc43-launchpad-using-uniflash-with-bin-file

部件号: LAUNCHXL2-570LC43
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

器件/工具:

  • MCU:TMS570LC43xx (Hercules)
  • 板:TMS570LC43x LaunchPad
  • CCS 版本:CCS 12.8.1/TI v20.2.7.LTS 编译器
  • UniFlash 版本:(9.4.1)
  • 调试探针:XDS110

 

我能够使用 Debug 和 Flash 模式使用 Code Composer Studio (CCS) 成功刷写和运行应用程序、并能够 生成的.out 和.bin 文件。
但是、使用 UniFlash 生成.bin 文件时、刷写成功完成、但:相应的器件无法正常工作。    

image.png

fa102f48-3a56-4e79-a268-3f86662952fb.png