This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CLANG-TIDY 未显示问题

Guru**** 2848740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1603811/codecomposer-clang-tidy-not-showing-issues

部件号: CODECOMPOSER

您好、

在我们的一个项目中、我们无法看到 CLANG-tidy 问题。 在 Simplelink SDK 的全新示例工程中使用相同的.clang-tidy 文件、输出按预期显示。 在我们的项目中不会出现任何消息。 我假设某些内部问题会阻止输出或停止处理。 是否有任何方法可以调试此问题? 你有一些 clang-tidy 状态的 loggin 吗?

Matthias、BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您使用的是 CCS 20。 如果您还没有使用 20.4.0、我建议您使用它。 它对 CLANG-TIDY 有一些修复/增强功能。

    您是否有一些 clang-tidy 状态的日志?

    有一些参数可以从命令行传递到 clang-tidy、以提供更详细的诊断、但我假设您正在询问是否可以从 IDE 执行此操作。 我认为我不需要确认。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们已经在使用 CCS 20.4。 我可以从命令行运行 clang-tidy、没有问题、因为它是第三方工具。 但我的问题是 CCS 界面中没有突出显示或列出输出。 我不知道该怎么办,但我知道她在想什么。 clang-tidy 的详细诊断没有任何帮助、因为它已经在运行。 该问题必须出在 CCS 实现中。 据我所知、它不是直接将 clangd 功能用于此输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、它不是直接将 clangd 功能用于此输出?

    它应该是。 您能否附加.clang-tidy 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这是:

    ——
    #基于 WebKit 编码准则

    检查:>
    -*、
    CLANG -诊断 — 未使用功能,

    cppcogregudoides-use-enum-class、

    bugrive-*、
    -容易交换的参数,

    Google-*,
    -google-readability-todo,

    MISC-*、
    -misc-include-cleaner、
    -misc-non-prive-member-variable-in-clases、

    性能-*、
    -performance-enum-size、

    便携性-*、
    可移植性 — 避免-pragma — 一次,

    可读性-*、

    现代化 — 冗余- void - arg、
    现代化 — 使用- nullptr、
    n现代化 — 原始-字符串文字、
    novitice-returne-bracked-init-list、
    n现代化-use-bool-字面 量、
    noritic-use-default-member-init、
    现代化 — 使用-等于 — 默认,
    现代化 — 使用-覆盖

    #将上述检查中的所有警告转换为错误。
    警告错误:“*"</s>“

    检查选项:
    -{键:可读性标识符命名.MacroDefinitionCase,值: Upper_Case }
    -{键:可读性标识符命名.NamespaceCase,值: CamelCase }
    -{键:可读性标识符命名.ClassCase,值: CamelCase }
    -{键:可读性标识符命名.StructCase、值:CamelCase }
    -{键:可读性标识符命名.TemplateParameterCase,值: CamelCase }
    -{键:可读性标识符命名.EnumCase,值: CamelCase }
    -{键:可读性标识符命名.EnumConstantCase,值: CamelCase }
    -{键:可读性标识符命名.FunctionCase、值:Camelback }
    -{键:可读性标识符命名.ParameterCase,值: Camelback }
    -{键:可读性标识符命名.VariableCase、值:Camelback }
    -{键:可读性标识符命名.MemberCase,值: Camelback }
    -{键:可读性标识符命名.GlobalConstantCase,值: Camelback }
    -{键:可读性标识符命名.GlobalVariablePrefix、值:g_}
    -{键:可读性标识符命名.ClassMemberPrefix、值:M_}
    -{键:可读性标识符命名.PrivateMemberPrefix、值:M_}
    -{键:可读性标识符命名.ProtectedMemberPrefix、值:M_}

    #ExcludeHeaderFilterRegex:'scif'
    HeaderFilterRegex:^(?!.*scif)(?!.*(?:^|/|\)ti(?:/|\)|.*ti_drivers_config\.h)。*

    #使用我们自己的 CLANG 格式文件
    #格式样式:'文件'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们会来看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    同时、我偶然发现了一个可能的原因:我们使用的是 TIarmclang 3.2.3、因为它与 Simplelink 8.30 版本 4.x 存在一些不兼容性 将项目的编译器更改为 4.0.4、我可以再次看到 clang-tidy 报告、但现在正在努力解决 errno.h include 问题。

    是否有任何关于 Simplelink -> CLANG 4.0 兼容性的更新、或任何使 CLANG-tidy 与 3.2.3 配合使用的方法?

    现在出现的另一个问题:

    “DeviceFamily_XYZ 未定义。 您必须定义 DeviceFamily_XYZ!“ [CLANG-DIAGNOSTIC_ERROR]

    这在 编译中包含的 Debug\syscfg\ti_utils_build_compiler.opt 中定义。 工程编译成功、但 clang-tidy 似乎忽略了所有基于文件的编译器命令。 我们可以更改任何配置来使其正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用 TIarmclang 3.2.3、因为它与版本 4.x 的 Simplelink 8.30 存在一些不兼容性 将工程的编译器更改为 4.0.4

    哦,这是一个非常有趣的数据点,谢谢!

    是否有任何关于 Simplelink 的更新-> CLANG 4.0 兼容性

    我没有关于这个问题的任何答案。 我建议让 SDK 专家开始一个新主题。

    或者任何使 CLANG-tidy 与 3.2.3 一起工作的方法?

    对此进行了深入研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、我们现在能够迁移到 TIARmCLANG 4.0.4、因此工作流程主要按预期工作。

    剩下的问题是:

    #include
    #include DeviceFamily_constructPath (driverlib/VIMS.h)-> “DeviceFamily_XYZ 未定义。 您必须定义 DeviceFamily_XYZ!“ [CLANG-DIAGNOSTIC_ERROR]
    系列 shoudl 在 Debug\syscfg\ti_utils_build_compiler.opt (-DDeviceFamily_CC13X2) 中定义、该代码包含在编译中。 语法突出显示可以识别定义、但 clang-diagnostic-error 仍然通过 clang-tidy 显示。
    clang-tidy 似乎不知道任何基于文件的编译器命令、但在 compile_commands.json 中可以正确扩展该命令。 你有什么想法如何解决它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎 clang-tidy 不知道任何基于文件的编译器命令、尽管它在 compile_commands.json 中已正确扩展。

    你发言的第一部分并不令我感到惊讶。 但第二部分确实如此。 如果定义被正确扩展、我会生成图像、然后它会被 clang-tidy 正确拾取。

    我使用 SDK 中的一个基本示例尝试了该方法、发现了同样的问题。 我曾尝试在.clang-tidy 文件中进行定义、但似乎没有开始接收。 只有在添加到工程属性或定义源文件/头文件时、似乎才会拾取该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要再与工程部门讨论一次。 此问题以及 3.2.3 兼容性问题。 我可以重现这两个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对此进行了任何更新? 在我看来、clang-tidy 在内部使用了另一组编译命令.json、但我没有办法验证它。