This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3105:LIN 通信建立 — 如何完成

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1628833/mspm0g3105-lin-communication-establishment---how-can-be-done

器件型号: MSPM0G3105

我正在使用 MSPM03105 LaunchPad、我想测试 LIN 通信。 似乎没有 LIN 收发器以及如何在这里建立 LIN 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desingh:
    您将需要一个收发器来运行我们的 LIN 示例。 或者、如果使用跳线电缆并通过我们能够处理 5V 电压的开漏引脚连接到一条线路/总线、可以作为不使用 LIN 收发器的替代方法(我会尝试此方法并查看它是否起作用)。 否则,建议使用收发器)。
    此致、
    Diego Abad