This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C54CST:为 TMS320C50 下载 CodeStudio

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1628166/tms320c54cst-codestudio-download-for-tms320c50

部件号: TMS320C54CST

我需要通过 JTAG 对旧系统中的 TMS320C50 进行重新编程。 我在 TI 论坛上看到有人说我需要 Code Composer。 如何获取软件?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edmunds、

    该器件非常旧。 请记住、如果您对现有硬件或软件进行任何修改、我们将无法为此器件提供任何设计支持。

    另请注意、您列为“器件型号“的 TMSC320C54CST 器件被标记为“过时 — 此产品不再投入生产“。 如果这确实是您正在使用的器件型号、我会确保您甚至可以在投入任何时间进行开发之前继续购买器件。

    在我们继续之前、请确认您正在使用的确切器件型号、以便我们可以验证该器件是否甚至已量产。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    TMSC320C54CST 器件型号只是一个 标签 、因此我可以在此处发布问题。 我要处理的实际部分是 TMS320C50。

    是的、这是一个非常旧的器件。 我的客户不想更新设计、因此我很喜欢。 好的一点是、我只需要从电路板上拉现有固件、对二进制 LUT 执行一些模块并对其重新编程。

    我认为支持它的最后一个软件是 Code Composer V4.12。

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/829778/ccs-ccs-version-supporting-tms320c50

    我怎么能得到它?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edmunds、

    我会将您发送给 CCS 团队、以帮助您访问旧的 Code Composer 软件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edmunds:

    [引述 userid=“583022" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1628166/tms320c54cst-codestudio-download-for-tms320c50/6278287

    是的、这是一个非常旧的器件。 我的客户不想更新设计、因此我很喜欢。 好的一点是、我只需要从电路板上拉现有固件、对二进制 LUT 执行一些模块并对其重新编程。

    我认为支持它的最后一个软件是 Code Composer V4.12。

    [/报价]

    我假设这是一个旧项目、您或您的组织过去曾拥有 CCv4.1x 的许可证。 假设是这样、请与我进行私人 E2E 对话、进一步讨论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题已通过私人 E2E 讨论得到解决。