This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6711D:这里没有人知道如何设置 CCS 以将现有代码刻录到 DSP 中

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1630444/tms320c6711d-no-one-here-knows-how-to-set-up-ccs-to-burn-existing-code-into-dsps

部件号: TMS320C6711D

我有一个遗留问题。   我们在仍在制造的旧产品上拥有大量的 TMS320C6711Dxxx DSP 库存和使用。   我们已经完成了几年前创建的代码、以前我们使用旧版本的 CCS 和稍微过时的基于 Blackhawk USB 的编程工具将该代码刻录到 DSP 中。 所有这一切都是在一个古老的 Windows 7 机器,已经坏了。

在工程领域、没有人会使用 CCS 来满足任何需求、因为这样做的人早已不见踪影。 因此,虽然我已经能够下载并在我的新的 Windows 11 PC 上安装一个最新的 CCS 副本,虽然我可以从旧的硬盘驱动器恢复文件,我不知道如何找到需要哪些特定的文件将我们的代码刻录到这些 DSP。  如果我有这些文件、也不知道如何在 CCS 上设置烧录会话。

我已经安装了 Blackhawk 编程硬件、没有问题。  它在 Windows 11 上被识别并运行。   但我在构建某种工程时需要很多帮助、这样我就可以将旧代码刻录到旧的 DSP 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、即使是当前的 CCS 版本仍支持 C6711 DSP。

    [引用 userid=“675811" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1630444/tms320c6711d-no-one-here-knows-how-to-set-up-ccs-to-burn-existing-code-into-dsps ]我不知道如何找到将我们的代码刻录到这些 DSP 中所需的特定文件。  如果我确实有这些文件、我也不知道如何在 CCS 上设置刻录会话。

    这是你的主要问题。 CCS 从未使用 C67x(或任何 C6000 器件)对外部闪存提供原生刷写支持。 我们推荐有兴趣的客户使用由称为 SDS 的第三方提供的称为 FlashBurn 的实用程序。 这些工具现在看起来不受支持和过时、但您可以联系 SDS 了解更多信息:

    https://teamsds.com/flashburn/

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但好像我们在旧的 Windows 7 计算机上使用了旧版本的 CCS、可能与 Blackhawk 的内容结合使用...屏幕顶部确实显示了 CCS、但它确实烧录了我的 DSP。  而且我们肯定没有 Flashburn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道除 Flashburn 之外的任何其他解决方案。 我不熟悉一些自定义解决方案或其他第三方软件。