This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:在 OSX 平台 (Mac M4) 上的 LP-MSPM0G3519 上进行闪存烧录问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1631097/mspm0-sdk-issues-with-flash-burning-on-lp-mspm0g3519-on-osx-platform-mac-m4

器件型号: MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3519、 MSPM0G3519

TI 硬件:  LP-MSPM0G3519、XDS110 固件 3.0.0.32
主持人:   MacBook Air M4 2025、macOS 26.1(预发布/测试版)
症状:   所有工具 (DSLite、CCS Theia、CCS Cloud、pyocd) 中的 Error –1141
工作原理:  SWD DPIDR 正确读取 (0x6BA02477)
失败的原因:    CDBGPWRUPACK 从不置为有效 — 所有 AP 访问都返回故障 ACK
已尝试的工具:   DSLite 20.0.0.3178、DSLite 20.5.0.3900、pyOCD 0.43.1、OpenOCD 主站、CCS Cloud
关键观察结果:  pyOCD verbose 日志显示DebugPortStart 序列失败、 WriteAP 返回
                  故障 ACK—调试电源域从不启动

根本原因假设:  MSPM0G3519 CS-DAP 要求在 CDBGPWRUPACK 之前进行 PWRAP AP 写入、但如果没有 CDBGPWRUPACK、标准 SWD 工具无法访问 PWRAP—需要通过 CS_DAP_0 使用 GEL_EvalOnTarget(仅支持 DSLite)、而 DSLite 由于 macOS 26.1 USB 时序问题而失败


问:  “是否有人成功从 macOS 中刷写了 LP-MSPM0G3519、是否有已知的针对 CDBGPWRUPACK 冷启动问题的权变措施而不使用 DSLite/GEL?“

谢谢。
 Bill


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    [引述 userid=“692051" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1631097/mspm0-sdk-issues-with-flash-burning-on-lp-mspm0g3519-on-osx-platform-mac-m4 TI 硬件:  LP-MSPM0G3519、XDS110 固件 3.0.0.32

    您是否使用 LP-MSPM0G3519 的板载 XDS110?

    [引述 userid=“692051" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1631097/mspm0-sdk-issues-with-flash-burning-on-lp-mspm0g3519-on-osx-platform-mac-m4 症状:   所有工具中的错误–1141 (DSLite、CCS Theia、CCS Cloud、pyocd)

    CCS IDE 显示的完整错误消息是什么? 使用的确切 CCS 版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 LP-MSPM0G3519 的板载 XDS110?

    我在运行 Tahoe 26.3 的 MacBook Air M1 上尝试了这种环境。 我在使用板载 XDS110 将示例加载/刷写到 LP-MSPM0G3519 时没有问题。  

    [引述 userid=“692051" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1631097/mspm0-sdk-issues-with-flash-burning-on-lp-mspm0g3519-on-osx-platform-mac-m4
    问:  “是否有人成功从 macOS 中刷写了 LP-MSPM0G3519、是否有已知的针对 CDBGPWRUPACK 冷启动问题的权变措施而不使用 DSLite/GEL?“ [/报价]

    有关 CDBGPWRUPACK 的问题超出了我的专业领域。 我将提请器件专家注意此主题、以进一步分析问题。

    谢谢

    Ki