This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:多核的项目环境设置

Guru**** 2849220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1631991/ccstudio-theia-project-environment-setting-for-multi-core

部件号:CCSTUDIO-THEIA

我正在尝试为多核设置项目环境。 我使用的是 TM320F28388D 控制器、它具有 3 个内核。 使用全部三个内核。 我需要有关如何设置多核环境的支持。 是需要为所有三个内核创建单独的工程、还是在单个工程中为多核设置环境。 在新的工程设置过程中、我注意到在工程向导的工程文件空间中、我可以看到一些选项、例如 Driverlib empty CM Example CCS Project 和 Driverlib empty CPU1 Example CCS Project 。我们必须按照这些步骤来设置多核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否需要为所有三个内核创建单独的工程、或者在单个工程中我们可以为多核设置环境

    通常、每个内核都有一个单独的工程。 但是、您可以创建一个系统工程来管理各个 CPU 工程:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-system_project_debug_launch.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 您共享的文档链接适用于旧版本的 CCS。 我使用的是 theia 主题,所以控制台是不同的。 我找不到任何像创建系统工程这样的选项。 因此、请支持该版本的 CCS 20.00 THEIA 主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到创建系统工程之类的选项。 所以请支持该版本的 CCS 20.00 THEIA 主题

    CCS 20.x 在从 IDE 从头开始创建新工程方面存在限制。 我们期待在 CCS 21.x 中解决这个问题

    解决方法是使用 project CLI 命令创建新工程: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    但是、CCS 20.x 也有另一个不支持图形系统工程编辑器的限制。 因此、在创建系统工程后、需要将 system.xml 文件手动编辑为文本文件。  

    老实说、我建议在 CCS 12.x 中创建/配置系统工程、然后在创建完所有工程后、可以将其导入到 CCS 20.x 中

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     是否可以为三个不同的内核创建单独的工程。 即使我尝试过、但我最终只为 CPU1 创建工程、没有选项。 即使我尝试在目标配置中进行修改、也可以在 sub_projects 中看到 CPU2 和 CM、但最后它没有为这些内核创建、我也在该目标配置中为此启用了辅助处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以为三个不同的内核创建单独的工程。 [/报价]

    是 100%。 典型的 CCS 工程是特定于核心的。

    即使我尝试过、但我最终只为 CPU1 创建工程、没有选项。

    您是如何创建项目的? 引导加载程序启动 CCS 20.x?

    谢谢

    Ki

    [/quote]