This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:SysConfig 版本支持

Guru**** 2922350 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1633490/lp-mspm0l1306-sysconfig-version-support

器件型号: LP-MSPM0L1306
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

MSMM0 SDK 版本 2.10.00.04 需要 SysConfig 版本 1.26.0 — 已安装最新的 1.27.0 版本的 SysConfig、并且已更新工程搜索路径以定位此版本、但是在尝试打开工程.syscfg 文件时、会继续显示以下对话框

这将修复分类 — 但是上述错误仍然存在:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    您能否确认 CCS 正确发现 SysConfig 版本 1.27 并正确设置依赖项?

    https://www.youtube.com/watch?v=1jkpPGcbxxA

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI - CCS 看不到也不允许我将 1.27 SysConfig 位置/参考添加到我工作区中的任何工程中。  所附视频中所示的方法与我在 CCS“偏好设置“中针对各种工程所能执行的方法不同。  告诉我还可以尝试什么、或者缺少什么内容来展示 CCS 的新版本所在位置。

    谢谢 Mike Steele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI — 我能够将参考添加到 CCS 中 — 不是基于项目,而是一般的工具链-感谢您的帮助。  这一问题已得到解决

    Mike Steele