This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:加载代码时的内核选择选项

Guru**** 2925750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1636674/tms320f28379d-core-selection-option-while-loading-code

部件号: TMS320F28379D

您好:

上传代码时、我在选择内核时单击了“记住我的选择“按钮、因此现在不会询问我将代码上传到哪个内核。 如何打开启动配置以再次禁用此功能?

image.png

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照以下步骤操作。

    1.导航至: {workspace_path}/.theia/launch.json (如果您看不到此文件,请确保您具有查看隐藏文件的权限)

    2.打开文件并导航至工程的配置,从工程配置中删除 launchSettings 数组。

    删除后、保存文件并重新打开 CCS。

    4.现在尝试连接一个调试会话,系统会弹出窗口以再次选择内核。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢