This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 窗口问题:用户无法修改迁移窗口大小、也无法在某些笔记本电脑屏幕上对其进行编辑

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1636433/sysconfig-sysconfig-window-issues-users-can-not-modify-the-migration-window-size-and-can-no-edit-it-some-laptop-screen

器件型号: SysConfig

尊敬的团队:

用户在使用 SysConfig 工具进行迁移时会遇到问题、即窗口太小、无法显示内容、因此无法执行迁移。

您能否为用户添加一个功能来编辑窗口大小? 这可以帮助用户进行迁移。

或在此处添加滚动按钮:

有关详细信息、请参阅以下主题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1636427/mspm0c1105-simply-migrating-to-a-different-device

B.R.

Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也看到了这个问题。 我无法调整大小。 我已提请 SysConfig 团队注意此主题、以供进一步输入。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或在此处添加滚动按钮:

    但是、我看到了滚动按钮:

    您使用的 SysConfig 版本是什么? 我试过 1.26.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我看到了滚动按钮:

    好的、我可以重现缺少滚动按钮的问题。 如果主 IDE 窗口的大小太小、就会发生这种情况。 然后“迁移设置“对话框缩小、滚动条丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、当我使用 1.27 时、按下“SWITCH"按钮“按钮此时会弹出两个选项:“迁移至特定器件“和“帮助我选择我的器件“。 后者也有同样的问题。 但前者似乎有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    好的、我可以重现缺少的滚动按钮问题。 如果主 IDE 窗口的大小太小、就会发生这种情况。 然后“迁移设置“对话框缩小、滚动条丢失。

    请注意、当我使用 1.27 时、按“Switch"(“(切(切换)按钮现在会弹出两个选项:

    感谢您的答复。 我正在使用 1.26、并尝试 1.27。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我可以重现缺少的滚动按钮问题。 如果主 IDE 窗口的大小太小、就会发生这种情况。 然后“迁移设置“对话框缩小、滚动条丢失。

    这是一个已知问题、将在 SysConfig 1.28(默认情况下与 CCS 21.0 捆绑)中修复:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13328