This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:调试 F28965x LaunchPad

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1635786/launchxl-f28p65x-debug-of-f28965x-launchpad

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X

大家好

我将 LAUNCHXL-F28P65x 用于我的 ADCA IN4 用于交流  电压检测、ADCB IN 4 用于交流电流检测、ADC C IN 4 用于直流电压检测  、在该项目中、我使用 PWM 触发器 5kHz 启动 ADC soc、并在调试中使用 ADC A IN4 时使用 DMA 用于 ADC 值收集、为通道模式控制 器提供 3.3V、进入 void _ error____(const、控制器文件名*t paint,控制器执行暂停)。 会测量输出电压  

#pragma DATA_SECTION (AdcaBufRaw、“ramgs0")“);在代码中、调试操作顺利进行、但我正在将 ADC 数据发送到 DMA 阵列中、应如何解决此问题  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayala

    您能否向我发送错误的屏幕截图?

    您是否也可以重新表述以下问题? 我无法理解下面的问题

    “当我 从代码中删除#pragma DATA_SECTION (AdcaBufRaw、“ramgs0")“)行时、调试将顺利运行、但我正在将 ADC 数据发送到 DMA 阵列、如何解决此问题 “

    谢谢你  

    Amir Hussain